SKF  Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogoContact SKF
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo

Lubricantes industriales y grasas SKF para rodamientos

 

La solución perfecta para cada aplicación

 
Incluso el mejor rodamiento sólo puede mostrar un rendimiento óptimo cuando está lubricado correctamente.
Es extremadamente importante elegir la grasa adecuada y aplicar los intervalos y métodos de lubricación más apropiados. Esto ha animado a SKF, el fabricante líder mundial de rodamientos, a estudiar a fondo el tema de la lubricación. Los ingenieros de SKF consideran la grasa como un componente “fundamental” de una disposición de rodamientos y por tanto, tan importante como el rodamiento, el soporte y la obturación.

La amplia experiencia de SKF en el desarrollo de rodamientos forma la base para el desarrollo de una gama especial de lubricantes industriales, y a través de ensayos e investigaciones continuos la calidad que hemos obtenido es muy superior. Los rigurosos estándares y parámetros de ensayo desarrollados y aplicados en el SKF Engineering and Research Centre son reconocidos internacionalmente como la referencia para las grasas de rodamientos. La amplia gama de grasas SKF para rodamientos es el resultado de varias décadas de investigación y desarrollo. Cada lubricante industrial está desarrollado para satisfacer los requisitos de específicas aplicaciones.

 
Grasas SKF para rodamientos
 
SKF marca el estándar
Los parámetros de rendimiento tangibles son más importantes para SKF que la composición química del lubricante. La composición química no es el único factor que determina la calidad de una grasa en particular, dado que los lubricantes modernos son muy complejos. SKF ha marcado los estándares en el desarrollo de parámetros especiales para los ensayos.
 
Selección de la grasa para rodamientos
Una lubricación incorrecta es la responsable del 36% de los fallos prematuros en los rodamientos. Las grasas de uso general son inadecuadas para satisfacer requisitos especiales de los rodamientos y pueden causar problemas en lugar de beneficiar. Las aplicaciones de los rodamientos varían muchísimo en cuanto a condiciones de funcionamiento y una lubricación adecuada requiere elegir la grasa exactamente de acuerdo con la aplicación.
 
Las grasas para rodamientos ayudan a garantizar un funcionamiento suave, sin problemas y una fiabilidad máxima incluso bajo las condiciones más extremas. Ayudan a evitar que la contaminación penetre en el rodamiento, amortiguar las cargas de choque y proteger contra la corrosión. Para que el rodamiento logre alcanzar su máxima vida útil, es esencial elegir la grasa adecuada para una aplicación determinada.
 
Los criterios de selección para una correcta lubricación incluyen el tipo y tamaño del rodamiento, las temperaturas, la velocidad y las cargas, así como la vida útil deseada y los intervalos de re-lubricación.
 
Lubricantes industriales SKF
 
El concepto del Semáforo SKF y el Factor de Rendimiento de la Grasa
El margen de temperaturas de uso de una grasa depende principalmente del aceite base y del espesante utilizados, así como de los aditivos. Las temperaturas correspondientes se muestran esquemáticamente en los siguientes diagramas en forma de “semáforo doble”.
 
Margen de temperaturas de funcionamiento para grasas: Concepto del Semáforo SKF
 
 
LTL – Limite inferior de temperaturas:
La temperatura más baja a la cual la grasa permitirá la puesta en funcionamiento del rodamiento sin dificultad.

LTPL – Límite de rendimiento a baja temperatura:
Por debajo de este límite, el suministro de grasa a las superficies de contacto de los elementos rodantes y los caminos de rodadura puede resultar insuficiente. Los valores difieren para los rodamientos de rodillos y los de bolas.

HTPL – Límite de rendimiento a alta temperatura:
Por encima de este límite la grasa se oxidará de forma incontrolada, de modo que no se pueda determinar de forma precisa la vida de la grasa.

HTL - Límite superior de temperaturas:
Al sobrepasar este límite, la grasa pierde su estructura permanentemente (por ejemplo, el punto de goteo de las grasas con una base de jabón).

 
 
El efecto de la temperatura en el funcionamiento de la grasa
Los valores mostrados en estos diagramas se basan en ensayos exhaustivos llevados a cabo en los laboratorios de SKF. Estos ensayos nos permiten determinar con precisión el margen de temperaturas de las grasas SKF para rodamientos, mostradas en las tablas de selección incluidas en este catálogo.

Los resultados de estos ensayos también se utilizan para evaluar la vida de la grasa. El rendimiento de cada grasa se traduce en un factor de rendimiento “Grease Performance Factor (GPF)”. Las grasas con los valores más altos ofrecen la mayor duración. Este factor, en correlación con el diagrama de relubricación de SKF (ver el Catálogo General SKF GC 5000), le permite determinar los intervalos de relubricación adecuados para la grasa seleccionada.

 
 
Intervalos de relubricación
Es esencial seleccionar la grasa adecuada para una aplicación determinada y obtener un buen rendimiento del rodamiento. El aplicar la grasa en cantidades e intervalos correctos es igual de importante. Lubricar poco o mucho un rodamiento, así como el uso de métodos de lubricación inapropiados, puede acortar la vida útil de un rodamiento. Para determinar la cantidad de grasa y los intervalos de lubricación apropiados para una aplicación determinada, SKF ha desarrollado DialSet, un programa informático de fácil uso que permite calcular la relubricación. Los intervalos de lubricación calculados se basan en las últimas teorías sobre la lubricación, publicadas en el Catálogo General SKF (GC 5000) y dependen del tipo de rodamiento utilizado, las condiciones de la aplicación y las propiedades de la grasa seleccionada.
 
Métodos de lubricación
El método de lubricación utilizado es igual de importante que la selección de la grasa, la cantidad y los intervalos de lubricación adecuados. El uso de lubricadores, manuales o automáticos, facilita un suministro apropiado de lubricante a la aplicación. Es esencial mantener el entorno limpio a la hora de lubricar los rodamientos, ya que la contaminación puede provocar el fallo prematuro de los mismos.

El uso de un medidor de grasa en combinación con una pistola engrasadora o bomba de grasa durante la lubricación manual ayuda a garantizar un suministro adecuado de grasa. La gama SKF de pistolas engrasadoras, bombas de grasa y accesorios de lubricación están diseñadas para un suministro de grasa libre de contaminación, así como un fácil uso.

Una lubricación continua con el uso de lubricadores automáticos, en un solo punto o en múltiples puntos, proporciona un suministro de grasa consistente y controlado para la aplicación. Esto reduce el riesgo de lubricar en exceso o con escasez y contribuye de forma positiva a optimizar la vida útil del rodamiento. Adicionalmente, una relubricación automática reduce el riesgo de contaminación. Soluciones ofrecidas por SKF para las 24 horas del día, 7 días a la semana, como el SYSTEM 24 y el SYSTEM MultiPoint, aportan un suministro de grasa preciso y fiable, ajustado a las necesidades de la aplicación.

 
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo
 
Montaje Alineación Lubricación Monitorización
de Estado
Desmontaje