SKF  Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogoContact SKF
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo

La importancia de una alineación de ejes precisa

 

Reduzca las averías de la maquinaria hasta en un 50% y aumente su tiempo productivo

 
Está comprobado. La desalineación de los ejes es responsable de hasta el 50% de todos los costes relacionados con las averías de la maquinaria rotativa. Una alineación precisa de los ejes puede evitar un gran número de averías de la maquinaria y reducir las paradas no planificadas que provocan pérdidas de producción. En el difícil entorno actual donde se busca constantemente reducir costes y optimizar los activos, la necesidad de una alineación de ejes precisa es ahora mayor que nunca.
 

¿Qué es la desalineación de ejes?

 
Las máquinas tienen que alinearse tanto en el plano horizontal como en el vertical. La desalineación se puede deber a una desalineación paralela o angular y es, de hecho, una combinación de ambas.
 
Desalineación
Desalineación paralela
(o descentramiento)
Desalineación angular
 
 
Shaft alignment
Alineación correcta
 
Las posibles consecuencias de la desalineación de ejes afectan gravemente a los resultados de cualquier empresa:
Aumento de la fricción y, por tanto, del consumo energético
Averías prematuras de rodamientos y retenes
Averías prematuras de ejes y acoplamientos
Fugas excesivas del lubricante por la obturación
Fallo de los pernos de acoplamientos y fijaciones
Aumento de la vibración y el ruido
 
 
Reducing misalignment
saves energy
  La reducción de la desalineación aumenta la vida del rodamiento
         
Consumo energético adicional   Vida del roda miento
           
  Grado de desalineación     Grado de desalineación
 

 

¿Qué métodos se pueden utilizar para alinear ejes?

 
Regla   Relojes
comparadores
  Alineación de ejes
con láser
Shaft alignment methods
 
Precisión  - -  
Velocidad  ++  
Fácil uso  ++  
 
Precisión  ++  
Velocidad  - -  
Fácil uso  - -  
 
Precisión  ++  
Velocidad  +  
Fácil uso  +  
 
En resumen, queda claro que los sistemas de alineación láser son más rápidos y fáciles de usar que los relojes comparadores, tienen más precisión y no requieren formación específica para conseguir resultados precisos prácticamente siempre.
 

 

¿En qué tipo de sistema de alineación láser debemos pensar?

 
Antes de comprar un sistema de alineación, identifique las aplicaciones donde vaya a utilizarse y haga una lista de los requisitos. La compra de un sistema costoso que pueda responder a casi cualquier necesidad puede salir caro, ya que los técnicos necesitarán formación para usarlo. La mayoría de las tareas de alineación incluyen, por ejemplo, de un motor eléctrico colocado horizontalmente, con una bomba o ventilador y un solo acoplamiento. Para tales casos, el técnico necesita un sistema que sea rápido, fácil de utilizar y cuyo ajuste no requiera mucho tiempo.
 
Para completar la alineación, suele ser necesario corregir la posición del motor, de un lado a otro y en altura. Con esta finalidad deben utilizarse las chapas calibradas. SKF ofrece una completa gama de chapas calibradas para maquinaria de precisión que se adaptan a la mayoría de las aplicaciones y se encuentran disponibles en paquetes individuales o en conjuntos.
 
¿Qué puede ofrecer SKF?
 
Más información
Publicación
Alineadores
de ejes SKF

¿Por qué SKF?
La importancia de una
alineación de ejes precisa

 
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo
 
Montaje Alineación Lubricación Monitorización
de Estado
Desmontaje