SKF  Vai alla home page del catalogoContact SKF
Clicca qui per il menu principale del catalogo

Grassi SKF per i cuscinetti

 

La soluzione ideale per ogni applicazione

 
Anche il migliore cuscinetto offre ottime prestazioni a patto di essere lubrificato correttamente. E’ quindi molto importante scegliere il grasso più idoneo e adottare intervalli e metodi di lubrificazione appropriati. Cosciente di questo fatto, la SKF, il maggiore produttore di cuscinetti volventi, si è impegnata a fondo nel risolvere le problematiche della lubrificazione. Gli ingegneri considerano il grasso una componente ‘fondamentale’ dei sistemi di cuscinetti e quindi di pari importanza dei cuscinetti stessi, dei sopporti e delle tenute. La vasta esperienza nello sviluppo dei cuscinetti volventi forma la base della realizzazione di una gamma speciale di lubrificanti, la superiore qualità dei quali è ottenuta attraverso test e studi continui.

Gli standard rigorosi e i parametri di prova elaborati e applicati presso l’SKF Engineering and Research Centre sono stati riconosciuti internazionalmente come elementi di riferimento per i grassi dei cuscinetti. Il vasto assortimento di grassi SKF per la lubrificazione dei cuscinetti è il risultato di molti decenni di attività di ricerca e sviluppo. Ogni singolo lubrificante è adattato in maniera precisa al rispettivo campo di applicazione.

 
SKF soluzioni per la lubrificazione a grasso dei cuscinetti
 
La SKF fissa gli standard
Per la SKF le prestazioni effettive di un lubrificante vanno oltre alla semplice composizione chimica, la quale non è il solo fattore che determina la qualità di un particolare grasso moderno, che può essere estremamente complesso. La SKF ha fissato gli standard d’impostazione degli speciali parametri da considerare nei test.
 
Scelta dei grassi per i cuscinetti
Una lubrificazione inadeguata è responsabile di circa il 36 % dei guasti prematuri dei cuscinetti. Per necessità particolari non si possono impiegare i grassi polivalenti, in quanto possono creare problemi anziché risolverli. Le applicazioni dei cuscinetti hanno condizioni di lavoro molto varie e una lubrificazione corretta esige che si utilizzi un grasso specifico caso per caso.
 
I grassi contribuiscono ad assicurare un funzionamento regolare, esente da problemi e altamente affidabile, anche in condizioni di lavoro estreme. Essi aiutano a impedire l’ingresso delle sostanze estranee nei cuscinetti, assorbono le vibrazioni e gli urti e proteggono dalla corrosione. La scelta del grasso più idoneo per una data applicazione è essenziale per raggiungere la massima durata di esercizio dei cuscinetti.
 
I criteri di scelta della lubrificazione a grasso corretta si estendono al tipo e alle dimensioni dei cuscinetti, alle temperature, alle velocità e ai carichi e inoltre alla durata di esercizio desiderata e agli intervalli di rilubrificazione.
 
SKF soluzioni di lubrificazione cuscinetti
 
Il concetto SKF di “semaforo” e il Grease Performance Factor (GPF)
L’intervallo di temperatura entro il quale si può usare un grasso dipende dal tipo dell’olio base e dell’addensante e dagli additivi utilizzati. Le relative temperature sono illustrate schematicamente nei diagrammi seguenti sotto forma di “semaforo”.
 
Intervallo di temperatura per i grassi: 
il concetto SKF di “semaforo”
 
Grassi SKF per i cuscinetti
 
LTL – Limite inferiore di temperatura:
La temperatura più bassa a cui il grasso permette al cuscinetto di avviarsi senza difficoltà.

LTPL – Limite di prestazione a bassa temperatura:
Al di sotto di questo limite l’afflusso del grasso nelle superfici di contatto tra i corpi volventi e le piste può diventare insufficiente. i valori sono diversi per i cuscinetti a sfere e quelli a rulli.

HTPL – Limite di prestazione ad alta temperatura:
Al di sopra di questo limite il grasso si ossida in modo incontrollato e la sua durata non può essere stabilita con precisione.

HTL – Limite superiore di temperatura:
Quando si supera questo limite, il grasso perde la sua struttura in modo permanente (ad es. il punto di goccia per i grassi a base di sapone).

 
Grassi SKF per i cuscinetti
 
Effetti della temperatura sul funzionamento dei grassi
I valori riportati in questi diagrammi si basano su numerosi test eseguiti dai laboratori SKF, i quali permettono di determinare con precisione l’intervallo di temperatura dei grassi SKF per i cuscinetti indicato nelle schede per la scelta incluse nel presente catalogo.

I risultati di questi test vengono anche utilizzati per valutare la durata dei grassi. Le prestazioni di questi vengono poi trasferite in un fattore denominato Grease Performance Factor (GPF). I grassi con i valori più alti presentano la maggiore durata. Questo fattore, utilizzato in correlazione con il digramma SKF della rilubrificazione, (vedere il Catalogo generale SKF), permette di determinare gli intervalli corretti di rilubrificazione relativi al grasso prescelto.

 
 
Intervalli di rilubrificazione
Al fine di ottenere buone prestazioni dai cuscinetti sono di pari importanza la scelta e la quantità del grasso, come pure la sua applicazione a giusti intervalli. Una quantità di grasso eccessiva o insufficiente o un metodo errato di lubrificazione possono ridurre la durata di esercizio dei cuscinetti stessi. Per calcolare la giusta quantità di grasso e il giusto intervallo di rilubrificazione per una data applicazione, la SKF ha studiato il DialSet, un semplice programma computerizzato. Gli intervalli calcolati si basano sulle più recenti teorie sulla lubrificazione pubblicate nel Catalogo generale SKF e dipendono dal tipo di cuscinetto, dalle condizioni di lavoro dell’applicazione e dalle proprietà del grasso prescelto.
 
Metodi di lubrificazione a grasso
Il metodo di lubrificazione ha anch’esso la stessa importanza della scelta del grasso, della sua quantità e degli intervalli di rilubrificazione. L’impiego di lubrificatori, manuali o automatici, facilita il lavoro. E’ inoltre essenziale la pulizia quando si lubrifica, in quanto la contaminazione può danneggiare prematuramente i cuscinetti.

Nell’ingrassaggio manuale l’uso di un dosatore di grasso insieme ad un ingrassatore o una pompa consente di fornire la corretta quantità di lubrificante. L’assortimento SKF di ingrassatori, pompe e accessori per la lubrificazione a grasso è studiato sia per facilitare il lavoro sia per evitare la contaminazione.

La lubrificazione continua con l’impiego di lubrificatori automatici, single-point o multiple-point, consente di applicare una quantità di grasso uniforme e controllata; in tal modo si riduce il rischio di un ingrassaggio eccessivo o insufficiente, a tutto vantaggio della durata di esercizio dei cuscinetti. Inoltre la rilubrificazione automatica riduce i rischi di contaminazione. Le soluzioni per funzionamento 24 su 24 offerte dalla SKF, quali il SKF SYSTEM 24 e il SKF MultiPoint, assicurano un afflusso preciso e affidabile di grasso, adeguato con precisione alle necessità dell’applicazione.

 
 
Clicca qui per il menu principale del catalogo
 
Montaggio Allineamento Lubrificazione Condition Monitoring Smontaggio