SKF  Vai alla home page del catalogoContact SKF
Clicca qui per il menu principale del catalogo

Un condition monitoring di base è essenziale per ottenere dai cuscinetti la massima durata di esercizio

 
Per assicurare ai cuscinetti lunghe durate è importante saperne accertare le condizioni di funzionamento, insieme a quelle della macchina su cui sono installati. Una buona manutenzione preventiva consente di ridurre i tempi passivi e i costi di intervento. Per aiutare i clienti a ottenere dai cuscinetti il massimo della durata, la SKF ha realizzato una serie di strumenti di misurazione, in grado di analizzare le condizioni più critiche che possono influire sulle prestazioni.
 

I vari strumenti dell’assortimento SKF prendono in carico i parametri più importanti che occorre tenere sotto controllo per ottenere dai cuscinetti il massimo delle prestazioni:

 
Temperatura
Velocità
Rumorosità
Condizioni dell’olio
Vibrazioni
Condizioni dei cuscinetti
 

Modalità di manutenzione
 
Modalità di manutenzione
 
Manutenzione “a rottura”
In questo caso si interviene solo quando la macchina entra in avaria. Spesso si verificano onerosi inconvenienti secondari a cui si aggiungono tempi passivi imprevisti e forti costi di manutenzione.
 
Manutenzione preventiva
Si ha quando la macchina o parti di essa vengono verificate regolarmente indipendentemente dalle loro condizioni. Pur essendo migliore del funzionamento a rottura, è costosa a causa dei forti tempi passivi originati dalle verifiche non necessarie e dal fatto che insieme a parti danneggiate si sostituiscono anche pezzi buoni.
 
Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva è simile a quella che si fa periodicamente sulle automobili, in cui spesso si interviene inutilmente.
 
 
Manutenzione predittiva
Nota anche come “Condition monitoring” è il processo secondo cui si determinano le condizioni del macchinario mentre è in funzione, il che consente di intervenire sui problemi di un componente prima che si verifichi una rottura. La manutenzione predittiva non riduce soltanto l’eventualità di una rottura catastrofica, ma consente anche di ordinare in tempo i ricambi e di programmare il personale e gli interventi durante le fermate.

Con la manutenzione predittiva l’analisi del macchinario assume contemporaneamente due aspetti: di previsione e di diagnosi.

 
Manutenzione predittiva
 
Con una manutenzione basata sulla verifica delle condizioni le riparazioni si eseguono solo se necessario. L’alternativa più efficace.
 
Clicca qui per il menu principale del catalogo
 
Montaggio Allineamento Lubrificazione Condition Monitoring Smontaggio