SKF  Vai alla home page del catalogoContact SKF
Clicca qui per il menu principale del catalogo

Un preciso allineamento degli alberi è davvero importante

 

Ridurre fino al 50% i fermi macchina non programmati e aumentare il tempo di corretto funzionamento

 
È una realtà. Il disallineamento degli alberi è responsabile fino al 50% di tutti i costi relativi ai fermi macchina non programmati dei macchinari rotanti. Un allineamento accurato degli alberi può prevenire un buon numero di fermi macchina e ridurre i tempi di fermo per manutenzione non programmati che causano una perdita di produzione. Nell’attuale e impegnativo contesto di riduzione dei costi e ottimizzazione delle risorse, la necessità di allineare gli alberi con precisione è ora più importante che mai.
 

Cos’è il disallineamento degli alberi?

 
Le macchine devono essere allineate sia sul piano orizzontale che su quello verticale. Il disallineamento può essere dovuto sia a un disallineamento parallelo sia a uno angolare e in realtà è una combinazione di entrambi.
 
Disallineamento degli alberi
Disallineamento parallelo
(o disassamento)
Disallineamento angolare
 
 
Allineamento degli alberi
Allineamento corretto
 
Le possibili conseguenze del disallineamento degli alberi sono importanti per il profitto di ogni azienda e comprendono:
Maggiore attrito e di conseguenza maggiore consumo di energia
Cedimento prematuro dei cuscinetti e delle tenute
Cedimento prematuro dell’albero e dell’accoppiamento
Eccessiva perdita di lubrificante dalle tenute
Rotture degli accoppiamenti e dei bulloni di fondazione
Maggiori vibrazioni e rumore
 
 
Una riduzione del disallineamento aumenta la durata del cuscinetto   Una riduzione del disallineamento comporta un risparmio di energia
         
Consumo extra di energia   Vita del cuscinetto
          
  Grado di disallineamento     Grado di disallineamento
 

 

Quali metodi si possono usare per l'allineamento degli alberi?

 
Righello   Indicatori a
quadrante
  Allineamento
alberi al laser
Metodi di allineamento degli alberi
 
Precisione  - -  
Velocità  ++  
Facilità d’uso  ++  
 
Precisione  ++  
Velocità  - -  
Facilità d’uso  - -  
 
Precisione  ++  
Velocità  +  
Facilità d’uso  +  
 
Riassumendo, è chiaro che i sistemi di allineamento al laser sono più rapidi e semplici da utilizzare rispetto ai sistemi che utilizzano i comparatori, sono più precisi e non necessitano di particolari competenze per poter fornire, praticamente sempre, risultati precisi.
 

 

Quale tipo di sistema di allineamento al laser si dovrebbe prendere in considerazione?

 
Prima di considerare l’acquisto di un sistema, identificate le applicazioni in cui esso deve essere utilizzato e fate un elenco dei requisiti. L’acquisto di un sistema costoso che possa soddisfare ogni esigenza può costituire un errore dispendioso, poiché i tecnici devono essere formati adeguatamente per l’utilizzo. La maggior parte delle operazioni di allineamento sono costituite da singoli accoppiamenti tra un motore elettrico posizionato orizzontalmente e una pompa o un ventilatore. In questi casi i tecnici necessitano di un sistema rapido e semplice da utilizzare e che non richieda un lungo periodo di preparazione.
 
Per completare l’allineamento, spesso il motore deve essere spostato, sia lateralmente che in altezza. Per questa operazione si devono utilizzare degli spessori. La SKF offre una gamma completa di spessori di precisione che soddisfano la maggior parte delle applicazioni; tali spessori sono disponibili in confezioni singole o multiple.
 
Cosa può offrire la SKF?
 
Ulteriori informazioni
Depliant
Allineatori SKF
per alberi

Why SKF?
Un preciso allineamento degli
alberi è davvero importante

 
Clicca qui per il menu principale del catalogo
 
Montaggio Allineamento Lubrificazione Condition Monitoring Smontaggio