SKF  Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des KatalogsContact SKF
Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des Katalogs

SKF Lubrication Planner

 

Anwenderfreundliches Programm für die Schmierungsplanung

 
SKF Lubrication Planner
 
Oft wird für die Schmierungsplanung eine komplexe Softwareplattform benötigt, während die eigentliche Verwaltung möglichst einfach – per Tabellenkalkulation – erfolgen soll. Der SKF Lubrication Planner erfüllt diese Anforderungen in einer einzigen Software.
 
Allgemeine Merkmale

Mit dem SKF Lubrication Planner lassen sich die Schmierstellen einer Anlage zuordnen. Auf der Basis vorheriger Schmierroutinen kann ein Baumdiagramm erstellt oder aus existierenden Datenbanken über ein MS Excel Interface Spreadsheet importiert werden. Wird der Teil einer Fabrik zeitweise stillgelegt, können die Schmierungsaufgaben für diesen Teil gestoppt werden.

Für jede Schmierstelle werden die Daten der letzten 500 Schmierungen gespeichert. Das Verlaufsprotokoll kann exportiert oder zusammen mit der gesamten Datenbank als Backup gesichert werden.

Die SKF Schmierstoffe sind bereits in der Datenbank hinterlegt. Der Anwender kann aber auch andere Schmierstoffe in die Datenbank eingeben.

Das Datenbankmanagement erlaubt die Sicherung, Wiederherstellung und gemeinsame Nutzung von Daten, so dass wertvolle Informationen besser geschützt sind.

Die Software ist in über zehn Sprachen verfügbar.

Flexible Routineplanung. Werden die Daten einer Schmierstelle aktualisiert, führt das Programm automatisch eine Aktualisierung der zukünftigen Schmierungsaufgabenlisten durch.

Ausgewählte Bereiche von Schmierungs-routinen können gesperrt werden.

Kostenlose Lizenz für Anwender, die sich unter www.skf.com registrieren.

 
SKF Wissen als Mehrwert – Besondere Merkmale
Die Nutzer des SKF Lubrication Planner profitieren zusätzlich vom SKF Schmierungswissen, welches im Programm integriert wurde, wie:

Empfehlungen für wichtige Schmierungs- aspekte wie Schmierfettauswahl, Nachschmiermengen, Schmierintervall und Schmierverfahren für SKF Schmierfette.

Die Daten sind in einer Datenbank gespeichert und können jederzeit als zukünftige Referenzen verwendet werden.

Für die automatischen Schmierstoffgeber des SKF SYSTEM 24 empfiehlt die Software passende Intervalleinstellungen.

Farbliche Kennzeichnung der Schmierstellen durch SKF Schmiernippel-Montagekappen- und Etikettensatz TLAC 50.

 
Nutzen

Mit dem SKF Lubrication Planner lässt sich menschliches Versagen so gering wie möglich halten.

Der SKF Lubrication Planner wandelt das praktische Wissen des Schmierungspersonals in präzise und objektive Daten um, speichert und verwaltet dieses Fachwissen und macht es für alle Mitarbeiter des Schmierungsteams verfügbar.

Der SKF Lubrication Planner ist für flexible Schmierungsroutinen ausgelegt, so dass die Mitarbeiter bei Bedarf von festen Routinen abweichen können. Wenn sich beispielsweise die Parameter einer bestimmten Schmierstelle ändern, müssen die Schmierungsroutinen nicht zusätzlich aktualisiert werden, da sie erst beim Ausdrucken ermittelt werden.

Ein weiterer Vorteil flexibler Routinen liegt in der individuellen Betrachtungsweise jeder einzelnen Schmierstelle. Die Schmierungs-routinen können also zu jedem beliebigen Zeitpunkt als abgeschlossen gekennzeichnet werden, egal wie viele Schmierungsarbeiten durchgeführt wurden. Noch nicht erledigte Arbeiten werden automatisch in die neue Aufgabenliste aufgenommen.

Ausgewählte Schmierstellen können gezielt aus der Aufgabenliste ausgeschlossen werden. Diese Funktion trägt in Kombination mit den flexiblen Routineplänen dazu bei, dass in die Routinen keine, nicht wirklich erforder- lichen Schmierungsarbeiten aufgenommen werden müssen.

 
Zugang:
Klicken Sie auf den folgenden Websites auf den Link „SKF Lubrication Planner“.
Download SKF Lubrication Planner
Vor dem Herunterladen der Software müssen Sie sich registrieren und einloggen. Die Anmeldung ist einfach und schnell erledigt, die Software ist kostenlos.
 
 

SKF Schmiernippel-Montagekappen- und Etikettensatz TLAC 50

 
 

Zusammen mit der Software des SKF Lubrication Planner stellen die SKF Schmiernippel-Montagekappen und Etiketten eine Komplett- lösung dar, mit der Sie Schmiernippel vor externen Verunreinigung schützen und ordnungsgemäß kennzeichnen können.

 

Sobald Sie die Grundstruktur einer Anlage in den SKF Lubrication Planner eingegeben haben, können Sie mit der Software automatisch korrekt beschriftete Etiketten (mit Schmierstellencode, Art des Schmierstoffs, Kritikalität, erforderlicher Nachschmiermenge und Schmierintervall) erstellen.

 

Die Etiketten werden auf den mitgelieferten Haftbögen ausgedruckt. Dazu benötigen Sie lediglich einen Laserdrucker.

Auf jedem Haftbogen befinden sich 48 Etiketten, die auf die Kunststoffschilder der Schmierstellen geklebt werden.

Die Kunststoffschilder sind in fünf Farben erhältlich. Ein Satz besteht aus 50 gleichfarbigen Schildern und zwei bedruckbaren Haftbögen.
 
 Technische Daten
 Beschreibung Wert
 Etikettenmaße 45 × 21 mm
 Material LLDP + 25% EVA
 Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C
 Geeignet für Schmiernippel der Größen G1/4, G1/8, M6, M8, M10 und Schmiernippelkopf (grease fitting head)
Inhalt
 Kurzzeichen Bezeichnung
 TLAC 50/B Satz aus 50 blauen Kappen und Schildern + 2 bedruckbaren Haftbögen
 TLAC 50/Y Satz aus 50 gelben Kappen und Schildern + 2 bedruckbaren Haftbögen
 TLAC 50/R Satz aus 50 roten Kappen und Schildern + 2 bedruckbaren Haftbögen
 TLAC 50/G Satz aus 50 grünen Kappen und Schildern + 2 bedruckbaren Haftbögen
 TLAC 50/Z Satz aus 50 schwarzen Kappen und Schildern + 2 bedruckbaren Haftbögen
 TLAT 10 Satz aus 10 bedruckbaren Haftbögen
 
 Weitere Informationen
Broschure
Bedienungsanleitung
SKF Lubrication Planner
Bedienungsanleitung
TLAC 50
 
 
Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des Katalogs
 
Einbauen Ausrichten Schmieren Überwachen Ausbauen